This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:想知道 AFE 故障问题的解决方案是什么

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295935/afe031-wondering-what-the-resolution-to-the-afe-failure-issue-was

器件型号:AFE031

我们有与原海报上的主题"AFE031:AFE031电力线通信(PLC)模拟前端、故障"完全相同的问题 该主题被锁定、没有提供有关该解决方案的更多信息。  您能告诉我问题是如何解决的吗? 如果是的话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!  

    您能否在应用中描述 AFE031中的故障问题? 我看到您提到的主题、下面提供了相关链接。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/997054/afe031-afe031-powerline-communications-plc-analogue-front-end-failure?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AFE031%252520powerline%252520communications%252520%252528PLC%252529%252520analogue%252520front-end%25252C%252520FAILURE#

    请注意、AFE031的损伤观察结果可能相似、但损伤的根本原因可能不同。 由于我没有有关您的设置的信息、因此我无法推测正在发生什么情况。  

    红色块显示了 AFE031的输出设置中的一个常见错误。 标记的红色块是一个电流舵电路、它会将过流条件重定向到 VPA 节点、而不是直接向 AFE031报告过流情况。 选择 D2和 D4肖特基二极管必须比 AFE031输出引脚内部的 ESD 二极管具有更低的正向二极管电压和更快的响应时间。 在 AFE031 EVM 用户指南中注明了二极管类型。  

    ARE031EVM 的参考设计实现了过压和过流保护。  D3用于钳制过压条件、D2、D4和 D1用于通过功率放大器的外部路径将大多数过流条件重定向到 GND。 如果这些元件规格不正确、则内部 AFE031功率放大器可能会发生损坏。 这只是损坏情形之一。   

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou223/sbou223.pdf?ts = 1700848573309 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我需要查看您的应用设计的 PLC 原理图和配置、以便了解损坏的根本原因。 如果不想把原理图放在发布论坛上、请通过 E2E 垂询提交"友情"查询。 E2E 有一个私密的消息论坛、有专门的讨论、 如果您想通过我们的内部电子邮件讨论此事、或者、在我们建立联系后、我可向您提供 TI 电子邮件地址。  

    如果您有其他问题、请告诉我。   

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们遇到了一些故障、其中 AFE PA 输出作为短路故障、如果在器件中测量 ESD 二极管、它们测得的正向电压低于0.1V。  附加是我们的 AFE 输出原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!  

    从您的原理图 可以看出、肖特基二极管似乎正常、让我们假设这些不是问题。  

    我看到其他可能的问题。 目前、请在原理图中短接 L201 1uH 电感器。 如果有1uH 电感器与负载串联、它应该在电流导向二极管的另一侧。 因此、LDI/dt 可能会导致不必要的电压尖峰、并可能导致过压问题。 AFE031的数据表中电感器的位置存在拼写错误、《AFE031 EVM 用户指南》中对其进行了修订。   

    另外、什么是与 AFE031的输出端串联的4.7欧姆电阻器。 请短接 R220或还移除4.7 Ω 电阻器。   

    请告诉我 PLC 的电力线次级特征。 /-190V 工作频率是多少? 是直流还是交流电力线?  

    在哪些测试或运行条件下、AFE031出现故障(如果您观察到了); 以及在安装工作的 DUT 后 AFE031出现多长时间的故障。 我想了解您的应用的故障场景。  

    此致!

    雷蒙德