This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1411:是否可以使用 AMC1411进行电流检测?

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1411, AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298168/amc1411-is-it-available-to-use-amc1411-for-current-sensing

器件型号:AMC1411
主题中讨论的其他器件: AMC1400

尊敬的团队:  

客户想知道是否有可用的电流感应功能、或者是否使用 AMC1411。  

我们知道有用于电流检测的 AMC1400器件、但客户希望使用 比 AMC1400更低的增益器件。 AMC1400的增益是8.2V/V 的固定增益。  

他们目前的解决方案是 ACNT-H790 (Broadcom)、该器件还具有8.2V/V 的固定增益。 电流感应范围约为200A。  

是否可将 AMC1411用于此应用?

2.如果他们将具有1V/V 增益的 AMC1411用于该电流检测应用,那么使用 AMC1411是否会产生任何副作用?  配置应用时需要考虑哪些注意事项?  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam:

    AMC1411可用于电流检测。 该器件的输入电压范围为0-2V、在测量如此大的电流时很难最大限度地提高、但分流电阻器中可能会消耗大量功率。