This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274:TLV274IPW

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298032/tlv274-tlv274ipw

器件型号:TLV274
主题中讨论的其他器件:OPA310

几年前、我们从  TLV274CPW 切换到了 TLV274IPW (工业变容)。 连接运算放大器的电路是基准信号或4Vdc (来自 A/D)。 运算放大器采用单位增益配置。 我使用4V 基准为一些电阻器供电。 所有4个驱动器的总电流输出均为40mA。 输出当然是4Vdc。 此芯片采用5VDC +/-0.5VDC 供电。  

当电路运行时、正常电流为24mA。 当我按下两个电阻传感器按钮时、电流消耗高达40mA。 当我使用 TLV274CPW 时、运算放大器输出的电压为4伏(这就是应该的电压)。 当我按下两个电阻器按钮来添加额外的负载时、电压保持不变(正常)。  

我遇到的问题与 TLV274IPW (工业器件)有关。 正常休眠状态(24mA)时、电压读数仍为4Vdc。 不过、当我添加额外负载(添加的16mA、相当于40mA)时、电压下降了150mV。 我不认为这是正常的。 根据数据表、它应该能够提供最大100mA 的电流。 有什么改变吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100 mA 值是绝对最大额定值、即器件可能损坏的电流。

    如图6所示、该器件将无法输出超过约15 mA 的电压且电源余量为1V:

    OPA310会很强大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glenn、

    输入共模最大值为 VDD - 1.35V;4V,VDD 为5V,超出额定输入共模电压。 高输出驱动能力和 VCM 范围让人惊讶、它竟然能在 VDD = 5V 时提供4V 的40mA