This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855DSGEVM:OPA855评估板的测量增益带宽与产品手册之间存在差异

Guru**** 2981830 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295688/opa855dsgevm-discrepancy-between-the-measured-gain-bandwidth-of-opa855-evaluation-board-and-the-product-manual

器件型号:OPA855DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA855

大家好、团队成员、

我们从 TI 购买了 OPA855评估板、并根据产品手册第8页构建了电路网络(VS+= 2.5V、VS–=–2.5V、VIN+= 0V、RF = 453 Ω、增益= 7V/V、RL = 200 Ω、OPA855版本 C)。 但是、我们发现测量的增益带宽曲线与  产品手册第8页的图7-1中的黑色曲线之间存在很大的差异。 具体而言、我们测量的带宽(-3dB 截止频率)约为1.71GHz、远小于手册中所示的3GHz。 此外、我们 在>1GHz 时没有观察到增益增加。 此测量的输入功率为-50dBm。  我们的测量或设置是否有问题? 此外、 我们是否可以使用评估板 重现产品手册中显示的类似结果?  

期待您的回复。

此致、

W·张

----------------

这是从 TI 获得的测量数据的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个问题/建议来解决此问题。 进行确认的是、EVM 的配置如图8-1中所示。 这是用于捕获图7-1中结果的配置。 相应地调整了 RG、以获得7V/V 的增益。 您能否确认您的测量中迹线平坦部分的值是多少。 我确实看到了测量设置的微小差异、因为数据表中的图突出显示了100mV 的 Vopp、您是否能够调节信号来反映此条件。 我能够确认、图中收集和突出显示的数据 是使用 此器件的 EVM 捕获的。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    非常感谢您的答复。  

    1. 根据您的建议、我们已重新连接电路、如图8-1中所示。  然后、我们将 Rg 值调整为75欧姆、此时计算出的增益为7V/V。 我们测量的结果如下图 S1所示:显示增益为~0dB、带宽为~3.0GHz、输入功率为-60dBm。

                                         

                                                              图 S1

    但我们在这里有一个疑问、那就是、测得的增益是0dB、而不是手册中所述的7V/V (或~17dB)。 这样做的原因是什么? 此外、我们还需要确认 TI 产品手册中的图7-1显示了标准化的增益曲线。 它归一化为哪个频率?

    2. 为 获得7V/V (或~17dB)的输出增益、我们移除了图8-1中的169欧姆、并将负载(71.5欧姆、在下图中用红圈标记)调整为 RL = 200欧姆。 此时、 测得的曲线增益为~17dB、而带宽仅为2.0GHz、输入功率为-60dBm、如下面的图 S2所示。

                                             

                                            

                                                                 图 S2

                                           

    因此、 我们仍然无法完全重现图7-1中显示的数据。 I 我们的测量或理解有什么问题吗?

    此致、

    W·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能看到这个0.74dB 而不是预期的17dB 的原因是输出负载网络在衰减信号。 这是分析仪电压内部端接信号分压时的预期结果、因此净增益减小。 这就是为什么在移除169Ohm 电阻器后、由于不再有分压器、现在读数为17dB 的原因;但是、由于您与分析仪内部的50Ohm 端子不匹配、可能会出现反射、从而导致带宽降低。  您在数据表中看到的图形已标准化、这样做是为了为所有  突出显示的迹线提供更好的比例。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 这可以解决我们的困惑。

    此致、

    W·张