This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7374:交流耦合电容器的极性

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297984/ths7374-ac-coupling-capacitor-polarity

器件型号:THS7374

您好-

我正在进行的设计采用 THS7374、它具有交流耦合输入、并将输出同时发送 CVBS 和 S 视频信号。  输出将驱动两个独立的灌电流器件、因此我在输出上使用了类似于图62所示的连接。   

但是、我会感到困惑、因为在数据表的参考设计中、交流耦合输出中的电解电容器是不同的:

以下哪一个方向是正确的? 电容器的正极端应该被连接至 THS7374的输出还是应该被连接至输出连接器?

我准备了一个将正极端连接到输出连接器的设计、到目前为止它可以正常工作、但如果它不正确/存在危险、我不希望这样做。

-谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    电解电容器是具有较高电压节点的方向组件 、旨在位于电容器的正引脚处、反转极性 可能会导致电容器损坏。 因此、电容器的正极引脚将 连接到器件的输出端、而负极侧将连接到较低电位、即应连接到负载侧。  您突出显示的最后两个图显示了此组件的典型配置、第一个图很可能被忽略。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    没问题、很高兴为您提供帮助。

    此致、

    伊格纳西奥