This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:LMV321未上电时的输入电压范围

Guru**** 2771555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321A, LM321LV, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297705/lmv321-lmv321-input-voltage-range-when-unpowered

器件型号:LMV321
主题中讨论的其他器件: LM321LVTLV9001

我想用一个小型单运放作为缓冲器来监视电池输入的信号、电源由 uC 输出管脚提供、所以3.3V 时、 该器件大部分时间都会断电、以此降低能耗。

发生这种情况时、输入将浮动(通过大电阻器)至电池电压、即4.2V 或12V。  该值在运算放大器输入的可接受范围内、但在未上电或大于 Vcc 时可能不会。

在这种情况下、是否有任何方法可以分辨这种运算放大器或替代运算放大器的行为?  是否有轨到轨运算放大器可以实现该目的?  很抱歉在数据表中说明了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为清晰起见、添加了简化原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止电压高于5.7V。

    LMV321A 和 LM321LV 具有连接到 V+的钳位二极管、因此、只要电流受限、就允许使用更大的电压。 此电流流入 V+电源、并可能(部分)为连接到它的任何器件加电。

    您应该使用具有关断功能的运算放大器、例如 TLV9001‍S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    如果已经通过 FET 断开电阻分压器以节省功耗、为什么不只在电阻分压器上方连接一个 FET、并完全避免运算放大器过压? 上电期间、电流消耗略有增加、但这将防止运算放大器损坏。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、这正是我要做的-目前实际上不需要缓冲器、只需减少电阻器值并使用 PMOS。