This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:是否向库中添加了 AMC1300 PSPICE 模型?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285717/amc1300-amc1300-pspice-model-added-to-library

器件型号:AMC1300

是否有可能将 AMC1300的模型导入 TI 的 PSPICE 库中?  可供下载的当前模型被视为外部模型并触发探测限制。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢您与我们联系。 您能否详细说明一下当前模型存在什么问题? 那么我可以提供更好的帮助。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可供下载的当前模型(在 SBAM460/ZIP 中)由 TI 的 PSPICE 识别为外部模型。  我请求从内置库中提供该模型。  我不知道这个过程是什么,但我已经看到了几个帖子,使它看起来不是一个大问题,希望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我要求 PSPICE 团队查看其中的内容。 我会在有更新时通知您。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我为您进行了研究、TI 的 PSPICE for TI 应该在本周结束之前进行更新!

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、AMC1300现已加入数据库!

    很遗憾、它现在正在抛出一个错误:"ERROR (ORPSIM-16362):.ends 上的名称与.SUBCKT 不匹配"
    参考:
    ".SUBCKT D_D4_0 1   2
    D1 1 2 DD
    .model DD D( is=10n N=0.50 RS =1 xTI=0 eg=0.35)
    .end D_D"

    我曾尝试将其发布在仿真论坛中、但后来被重定向到了这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注:与 e2e.ti.com/.../amc3330-q1-issues-with-amc3330-pspice-model-subcircuit-names 相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我会仔细研究这件事、明天再与您联系。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattew:

    您能否向我发送您的 PSPICE 工程文件、以便我尝试看到此错误? 这将帮助我调试它、谢谢。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AMP_5F00_Test_2D00_2023_2D00_11_2D00_16T17_2D00_43.zip

    问题出在 AMC1300.lib 文件的第484行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢您找到问题的位置、我们正在对此进行调试、我们会回来与您联系!

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢您的耐心等待。 请尝试使用随附的文件。 我们编辑了.lib 文件、现在您的仿真应该可以工作了。 我将提出一个要求、要求同时更新 PSPICE for TI 库模型、但这种更改需要几天的时间来处理。

    此致!

    萨米哈

    e2e.ti.com/.../AMC1300_5F00_AMP_5F00_Test_2D00_2023_2D00_11_2D00_28.zip