This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6064:替代部件

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1294844/lmc6064-alternate-part

器件型号:LMC6064

您好!

您能否推荐 LMC6064IN 的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    与其他帖子类似、我们推荐为未来设计使用以下 PDIP 封装:

    OPA2277P/PA
    OP07CP
    LT1013CP/DIP/DP
    LMC6482IN/AIN

    请告诉我们您的系统细节、我们可以尝试找到最适合的产品。  很遗憾、所有这些放大器都没有 LMC6064的低功耗等级、如果他们可以改变封装、我们还有很多其他选择。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 Mike 的建议进行补充、请在下面找到 LMC6064的替代器件列表、而不考虑封装要求-是否需要引脚对引脚连接?

    它们都是微功耗器件、但没有一个器件具有足以与 LMC6064相匹配的 IB -请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    推荐的器件是单通道和双通道器件。 LMC6064IN 是四通道器件、我们需要引脚对引脚直接替代产品。

    您可以推荐 LMC6064IN 的替代器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    推荐的器件是单通道和双通道器件。 LMC6064IN 是四通道器件、我们需要引脚对引脚直接替代产品。

    您可以推荐 LMC6064IN 的替代器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需替换 P2P。

    您可以尝试将 LMC6064IMX/NOPB 与 SOIC 转 PDIP 适配器搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。