This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855电路分析和调试

Guru**** 2973630 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855, LMH6624, OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1293652/opa855-opa855-circuit-analysis-and-debugging

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: LMH6624、 OPA859

您好!  

非常感谢推荐 OPA855。

从结尾  

LMH6624:LMH6624:LMH6624MAX NOPB 放大器在使用分流器测量电流时降低噪声。 -放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

我在同一块电路板上使用了 OPA855、并进行了上述调整。

根据 EVM 电路进行 PCB 组装--> OPA855IDSGEVM,应用手册--> sbou210,所有值均与 EVM 电路推荐值匹配。  

R6 = 0E、R7 =未组装(它提供零输出)、第一个 OPAM 输出直接连接到第二个输出、等等。 所有其他元件按原样使用。  

与之前的 IC LMH6624类似、观察到的任何 OPAM 的输出无振荡。 (我认为此 OPA855运行良好)、并获取了以下读数。  

3 OPAM 串联工作良好。  

输入电压为20mV 交流25MHz。

IC:VCC = 2.2V、VEE =-2.2V。 输入信号取自  

当组装第四个 OPAM -->输出是不可接受的。  

OPAM 1输出。

OPAM 2输出。

OPAM 3输出。

OPAM 4输出。

Q1- OPAM 4饱和的原因是什么? 即使输入电压为1mV 交流25MHz 也是如此。 (输入电压通过函数发生器给定。 函数发生器输出电压几乎准确。)

Q2 -为什么交流信号会通过添加电压进行偏移?

Q3 -为什么 EVM 的增益计算与结果不匹配。 即使我检查了 EVM、对于一个 OPAM 输出、结果也是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    从您提供的运算放大器输出的屏幕截图中可以看出、这些信号似乎是不干净的信号。 您能分享如何测量每个运算放大器的输出吗?

    您能否说明一下有关您的电路的几点:

    1. Vin+处的电压是多少?

    2.当您说您使用 OPA855IDSGEVM 的值设计电路板时、您是否指每个运算放大器级的 Rf 为453欧姆、Rg 为75欧姆?

    3.您能否分享用于4级放大器的 PCB 布局?

    这些将有助于理解您为什么看到这些行为。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    1.使用1GHz 探头测量。

    2.VIN+=  20mV 交流25MHz。

    3.是的。 每个 OPAM 级均使用 Rf 453E 和 Rg 75E 构建

    4.请查看以下链接了解布局注意事项。 已根据之前的通信修改布局。

    LMH6624:LMH6624:LMH6624MAX NOPB 放大器在使用分流器测量电流时降低噪声。 -放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200394/lmh6624-lmh6624-lmh6624max-nopb-amplifier-noise-reduction-when-used-to-measure-the-current-with-shunt

    谢谢。

    阿努拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    感谢您提供更多信息。 要回答您之前提出的问题:

    1. OPA855的直流偏移电压约为2mV。 这在每个阶段都获得了增益、这就是为什么您会看到每个运算放大器输出上的直流偏移不断增加。 到第四个运算放大器级、直流失调电压超出输出摆幅限制、因此将在输出摆幅限制处达到饱和。

    2.见上面的答案

    3.不清楚为什么没有达到预期的7V/V 增益。 您能否为您正在用于多个运算放大器级的 OPA855设计发送 PCB 布局? 了解您正在测试的当前布局将有助于解决增益不符合预期的问题。

    您能否确认此原理图与您正在测试的图相符?

    您是否能够详细说明您对应用的期望输出电压/增益? 前两级后、可以在单位增益配置下使用 OPA859、以便可以为后续级将增益设置为1V/V。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在每个 OPAM 级中连接了 R1 49.9欧姆的电阻。 当我与第一个 OPAM 断开连接时、电路无法正常工作、所以我保留在每一个阶段。  

    它是否影响结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将3mV 失调电压添加到输入时、工作正常。 在输出端、没有如前所示的偏移。

    + OPAM 4增益更改为2 -->,使输出电压处于2.2V 范围内。

    现在似乎工作正常。

    但现在我观察到、如果我将输入信号频率从1MHz 更改为25MHz ->输出电压增益发生变化。

    由于它是高带宽 OPAM、我认为它应该适合25MHz。

    ----------------

    可观察到 EVM 上的情况相同、但25MHz 的电压比1MHz 低得多。

    ----------------

    以下是 EVM 结果。

    ----------------

    输入电压为200mV = Vin、1MHz (但当我测量 R1两端的电压时、峰峰值为152mV)

    ----------------

    输入电压为200mV = Vin、25MHz (但当我测量 R1两端的电压时、峰峰值为120mV)

    ----------------

    R1在 EVM 原理图中的重要性是什么?

    ----------------

    ----------------

    以下是在我的电路板上采集的波形。

    输入 Vin = 2mV

    增益为7、7、7、2

    在1MHz 处

    ----------------

    并且信号会变得更糟15MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurang、

    R1是与电压源阻抗相匹配的端接电阻器。 您应该在第一级包含 R1、其值与输入电压源的阻抗相匹配。 但是 、在后续级中包含 R1将会导致压降、因为这会形成一个电阻分压器网络。

    我假设您提供的最后两个波形在第四级放大器的输出端进行测量。 如果是这种情况、我可以预期您会看到结果、因为对于低于7V/V 的增益、OPA855的性能并不稳定。

    您能检查一下第三级放大器的输出是什么吗? 我认为这是一个好信号。 如果您还需要一个级来进一步放大信号、我建议将 OPA859用于第四级、因为它可在2V/V 的增益下保持稳定。  

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后两个波形位于我设计的电路板上、频率为1MHz 和15MHz。

    前两个波形是在 EVM 上用1MHz 和15MHz 频率测得的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    感谢您提供澄清。 我有几个观察结果:

    您使用 EVM 提供的波形指示增益小于7V/V。 您能否确认您仍使用453欧姆的 Rf 和75欧姆的 Rg? 您是否还能确认这只是一个阶段?

    2.为您设计的电路板提供的波形指示不稳定的情况,在增益为2V/V 的最后一级中会出现这种情况。 您是否能够提供增益设置为7V/V 和输入电压为2mV 的三级输出电压(即移除增益为2V/V 的第四级并在第三级之后测量输出电压)?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用 EVM 提供的波形指示增益小于7V/V。 您能否确认您仍使用453欧姆的 Rf 和75欧姆的 Rg? 您是否还能确认这只是一个阶段?

    -->是使用与 EVM 相同的值。 输入电压下降时、我认为输出为50 E。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    您能否确认使用50欧姆阻抗输入源来驱动输入? 如果输入源具有不同的阻抗、则输入将不会正确匹配、您将看到会导致失真或不稳定的反射。

    谢谢。

    尼克