This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6505:有关反相增益电压控制的问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298624/lmh6505-question-about-inverting-gain-voltage-control

器件型号:LMH6505

我正在着手评估 LMH6505 (目前在评估板上)以替代 ML1350。 我有一个关于 LMH6505是否有可能反转增益控制电压标度的技术性问题。 如其电流配置中所示、要增加增益、您需要将电压从0V 增加到2V。 有可能通过从2V 增加至0V 来增加增益。 从我在数据表中看到的内容来看、它没有提到、我只是想确保这一点。

我尝试在 AGC 电路中使用它、 45 MHz 频率下的增益约为60dB、采用 SOIC-8封装、与 ML1350非常相似。

 

如果您需要更多信息、请告诉我。

感谢您的帮助!

卡梅伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该补充一下这一请求的动机、  用于控制此芯片的增益电压的控制器也用于执行类似高电压到低电压扫描的其他元件、我们希望可以向此设计添加额外的运算放大器来反转电压、因为空间非常有限

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    由于 LMH6505的内部电路、当您将 VG 电压从0增加到2V 时、只能增加增益。 无法将增益控制电压刻度反转。 选择此配置是为了提高器件的性能、数据表第17页的"提高 LMH6505大信号性能"部分对此进行了讨论。

    遗憾的是、正如您刚才提到的、最好的解决方案是在增益控制电压的驱动器级中添加反相放大器。

    谢谢。

    尼克