This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:宽带噪声级

Guru**** 2760015 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR115, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297640/xtr117-broadband-noise-level

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR115XTR116

数据表将输入参考噪声指定为0.6uVpp 0.1-10Hz。  

我想使用环路将信号传输到 kHz 范围内。

您是否有显示输入参考频谱噪声密度的规格或图形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您是否有显示输入参考频谱噪声密度的规格或图形?

    我们没有 IC 的频谱噪声密度数据/图。 通常、我们可以仿真运算放大器产品中的噪声频谱行为。 由于我们没有实际的 Spice 模型、因此我们无法做到这一点。 也许、我应该请我们的建模工程师为该系列创建一个 SPICE 模型、即 XTR115/XTR116和 XTR117。

    Unknown 说:
    我想使用环路将信号传输到 kHz 范围内。

    由于应用运行在 kHz 范围内、由于宽带 BW 大于10*f_h、1/f 噪声可被忽略、其中 f_h 是1/f 区域的截止频率上限(例如 f_h = 10Hz 或100Hz)。 当宽带 BW 为10X 或高于1/f 区域的截止频率上限时、1/f 噪声的影响将微不足道。  

    我可以将0.6uVpp (0.1-10Hz)转换为 Vrms、并根据该图提取标称的1/f 电压噪声频谱密度(标准化为1Hz)。 但是、由于您的应用的宽带在 kHz 范围内工作、因此它的含义无关紧要。 换句话说、您需要担心宽带噪声影响、它是系统中根据应用主导的噪声源。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raymond、

    如果您能创建 Spice 模型、我将不胜感激。

    此致

    奥勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我必须提交请求。 接受查询后、该查询将在 Spice 模型请求列表中排队。 我不知道什么时候可以在部件网站上发布。  它肯定不会在今年余下的一个月。 您的终端应用是什么? 我们现在是否可以通过其他含义来解决这一问题?

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终应用是具有不同传感器信号时间多路复用到电流环路中的系统。 一些传感器是直流/慢速变化的信号、一个传感器是具有 kHz 范围内信号的水听器。 我已经建立了第一个原型和测量的输入噪音水听器通道高于我预期从我的仿真。 我增加了水听器前置放大器的增益、发现这使测量的输入参考噪声降至接近仿真结果。 然后、我绕过了电流环路、将信号从前置放大器直接插入带有前级缓冲器的 ADC 中、这也获得了与仿真相近的结果。 现在我要做的是增加前置放大器增益、尽管这会在一定程度上减小系统的动态范围。  

    但我绝对希望具有适合未来的 Spice 模型、因此我可以在仿真器中探索这些权衡点、而不是构建和调整原型。

    谢谢。

    奥勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如果要对 XTR117的噪声性能进行仿真、我们必须配置 Spice 模型。 我已经在我们的团队中提交了 Spice 模型查询、但发布该版本需要一些时间。  

    或者、您可以构建一个分立式2线电流环路变送器、然后您可以分析噪声性能。  

    https://www.ti.com/lit/an/slaa866/slaa866.pdf?ts = 1701442135415&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致!

    雷蒙德