This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101:需要 LMC7101BIM5/NOPB IC 备用部件

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298268/lmc7101-need-a-lmc7101bim5-nopb-ic-alternate-part

器件型号:LMC7101

大家好、

 

对于 LMC7101BIM5/NOPB,我们注意到制造商将停止使用此部件,

 

请告知我们替代部件、并在以下问题中提供您的输入、

 

新零件 EOL :

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅停止提供小卷带封装选项。 只需使用 LMC7101BIM5X/NOPB 即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回复

    是已注明

    谢谢。此致、

    Balaji.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Balaji、  

    如果克莱门斯回答了这个问题,或者您还需要进一步的帮助,请告诉我们。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、解决了、我们可以关闭 TT

    感谢您的支持

    谢谢。此致、

    Balaji.R