This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6492:Wien 电桥振荡器不起作用。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6492, LM2904, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298070/lmc6492-wien-bridge-oscillator-doesn-t-work

器件型号:LMC6492
主题中讨论的其他器件: LM2904、 OPA333

大家好。

 使用 LMC6492的文氏电桥振荡器电路如下。

但是、有时它实际上并不起作用、有时确实起作用。(即使在非工作样品中将 LMC6492替换为 LM2904、也不起作用。)

Q1) 使用 TI TINA 进行仿真不起作用。  采样也不起作用。 我想知道它不起作用的原因。

Q2) 还有一个工作示例。  我想知道为什么样片可以正常工作、而不能正常工作。

Q3) 需要大约20kHz 的输出。  需要修改哪些器件才能正常工作?

Q4)需要40kHz 输出。  我可以原样使用 LMC6492吗?  如果不合适、请推荐 OPAMP。

非常感谢所有/任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyungshin,

    我通过更换放大器使电路振荡。  我仿真了您设计的电路、完全不同于我使用 OPA333 (另一个5V 放大器)。  这里是一个介绍 正弦波振荡器的文档。  电路的频率不是您需要的、而且信号满贯 轨到轨、而不是提供正弦波输出。

    我将进一步研究振荡器、看看我是否能为您找到更好的解决方案。  说实话、我不在很多振荡器应用上工作、所以可能需要一些时间。  您是否愿意使用2安培解决方案?  我对 Wein-Bridge 振荡器的印象是、它可能会出现启动问题。  此外、我认为缩放输出振幅并不容易。  我有一个想法、 就是有一个带通滤波器的弛豫振荡器之后的振荡器。  我还可以 更详细地查看 Wein-Bridge。

    e2e.ti.com/.../wein_2D00_bridge_2D00_osc.TSC

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyungshin,

    1. 下面是一个可能适合您的振荡器。  这比 维也纳桥更复杂、但在与几位同事的讨论中 、 从启动角度来看、这些电路可能存在问题。  此电路使用一个张弛振荡器来生成一个 三角波、和一个带通滤波器来将三角转换为一个正弦波。  
    2.  http://www.ti.com/lit/ug/slau508/slau508.pdf 中记录了三角振荡器。  它被设计用于一个20kHz 三角。
    3. 带通滤波器被调谐至20kHz。  这个想法是、带通滤波器将滤除三角波中的所有谐波、并且只保持基波20kHz。  该电路可以使用 webench.ti.com/.../进行设计、
    4. 请告诉我这是否起作用。   

    e2e.ti.com/.../relaxation-oscillator-and-band-pass-filter.TSC

    此致、Art Kay