This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234:警报屏蔽/启用寄存器

Guru**** 2843460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298054/ina234-alert-mask-enable-reg

器件型号:INA234

您好!

我的客户发现、他们 在通电后读取警报掩码/启用寄存器返回为0x0800、 这对您是否有意义? 有任何可能的原因吗?

谢谢。

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    寄存器上的该值读取将指示 ALERT 引脚配置的功率高于限制位已设置为1。  

    但是、如果在配置器件寄存器之前在上电后读取此寄存器、则默认/复位值应为0x0000h。  

    我建议客户首先在执行读取寄存器命令期间在 I2C 线路上使用示波器或逻辑分析仪来验证数字通信是否正常工作、从而验证是否正确读取寄存器内容。

    它们是每次上电后回读0x0800h、还是仅在有时? 如果它们在上电后对寄存器进行多次回读、读数是否一致为相同的值?  

    他们是否尝试过执行复位命令来查看之后寄存器读取是否发生变化?

    此致、

    天使