This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA821:VCA821是否具有温度曲线?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298118/vca821-does-vca821-has-temperature-curve

器件型号:VCA821

我为 RF Gian 设计了 VCA821。

但我发现 VCA821在本例中对温度敏感,您 在?之前是否遇到过某种问题?

,详细  (我们在大约25°的温度为 vca821),在一段时间后为电路板加电   ,在大约40°的温度为,输出电  压  随着  温度而增加。两个  电压差大约为2dB。

等待您的答案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、对于运行在这个范围内的温度、我们预计最大增益误差为+/- 0.5dB。 为了帮助解决为何出现如此大的输出电压变化的问题、您能否提供有关设置的更多见解?

    应了解以下信息:

    • 您要使用什么 Rf 和 Rg 电阻器值? 此外、您输入的 VG 值是多少?
    • 您使用什么电源电压来为器件供电? 是单电源还是双电源?
    • 您为器件提供的输入电压幅度和频率是多少? 是单端信号还是差分信号? 另外、预期的输出电压是多少?
    • 您能分享如何测量输出电压吗?

    如果可能、您可以尝试测试典型特性中使用的配置、并检查是否仍在观察到输出电压随温度的大幅变化。

    谢谢。

    尼克