This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:每个芯片的总线电压不同

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297058/ina226-bus-voltage-differs-per-chip

器件型号:INA226

嗨、大家好!

我对廉价的 ina226模块有非常奇怪的经验。

我有一个非常简单的用例、其中我只需要测量总线电压 Vbs。 我不测量电流。

我订购了几个廉价的 ina226模块,我的连接非常简单。 我测量家庭自动化集线器的备用电池电压。

所以它始终是、相同的系统、相同的模块连接、相同的环境和相同的软件-相同的校准、相同的配置。

问题是、我有3个模块、每个模块测量不同的电压...

当我使用数字万用表进行测量时(我用相同的结果尝试了其中两个)、结果显示:13.55V

并且每个模块测量 Vbus 上的不同电压:

1. 14、2V

2. 13、65伏

3. 13.27V

如您所见、所有测量值似乎都不在容差限值范围内。 每个模块都与测量值非常一致。

您对此类行为有何解释? 可能是模块上的芯片是假冒的? 在这种情况下,这意味着什么,这种单位的起源是什么? 或者这是预期行为吗? 我是否有机会做得更好?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    我有几个问题可以帮助您进行深入研究。

    1. 您从何处获得 INA226模块?
    2. 您是否有模块的原理图和/或 PCB 布局可供分享?
    3. 模块是否包含旁路电容器等无源器件?
    4. 您是否能够正确读取寄存器0xFF 和0xFE?
    5. INA226使用了哪些设置?
    6. 您能否尝试最大程度地延长转换时间和求平均值、看看这是否有帮助?    

    此外、最好验证电压没有在从电池到器件的连接上下降。 连接该模块后、尝试使用数字万用表在 INA 的 GND 引脚与 VBUS 引脚之间进行测量、然后查看它是否与 INA 器件的输出相匹配。

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    非常感谢您的回复。 让我来回答问题。

    1.我从中国订购的模块、可能是预期的运通卡

    2.模块看起来像这样

    3.有些无源器件支持无源器件、但不是很多、我可以看到一个电容器可能只有旁路电容器。

    4.我尝试按照您的建议读取寄存器、结果如下:

    Manufacturer_id: 21577
    DIE_ID:8800

    5.关于设置,我尝试了所有可能的组合,但结果总是可用。 很类似。 每个模块都会返回值+/-是我在上一篇文章中提到的基本值。 即使我换模块的时候、他们的结果还是比较一致的。 重要的是、软件始终相同、而且连接、环境和测量对象也相同。 这就是我不知道每个模块返回的值都有很大不同的原因。  

    6.如第5点所述。 我尝试了所有可能的转换时间、不同的平均值计算设置和不同的运行模式、但是每个模块的结果都非常一致。

    我将使用电压表直接在模块 VBS 引脚上测量电压。 我还没有尝试直接测量芯片本身、因为我的 DMM 探针不够小:(您认为芯片本身的焊接会对电压差产生这样的影响吗? 但即使不能解释为什么其中一个模块的测量值低于预期、而另一个模块的测量值比预期高得多。

    我知道这些是便宜的中国模块,但不管怎样,只是出于好奇,我想知道什么可能导致这样的差异。 如果这些是假冒产品、甚至可能吗? 这些芯片本身可能是假的吗? 或一些未通过 QC 认证的二级零件吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Peter、

    感谢您为我的所有问题发送所有这些信息。 通过查看您发送的数据和照片、我猜测差异在于分流电阻器容差。 测试该结果的简单方法是测量器件引脚处(或者在您的情况下、在 IN+和 IN-测试点(和/或可能刚好在分流电阻器上)的电压差、 然后查看该测量值是否与 INA 读取的值相同。   

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    但正如我提到过的、我只使用该模块来测量电压、而不测量电流/分流电压。 因此没有电流流过分流电阻器。 我只将我的电池+连接到 vbs。 您是否认为、尽管分流 容差对 Vbs 测量的精度影响很大?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Peter、

    哦,对了,对不起,我忘了它只是巴士……   因此分流器无关紧要。 您是否偶尔有我们的 EVM 进行比较?

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    很遗憾、目前我没有。 但是、没问题。 这不是一个关键任务应用程序:)我只是好奇,如果任何其他人有同样的经验,或者如果有什么我能做的,使它更精确。 这是很奇怪的,因为不同模块上的偏移是相当一致的,虽然没有连接,它测量0V :)如果它是几乎相同的偏移在我的所有模块上,我会认为它是由电压纹波或一些其他干扰引起的, 但引起我注意的是这种差异。 我买的第一个模块是一个 测量13.65V ... 它非常接近由 DMM 测量的值(13.55V)、因此我认为可以... 但是我需要买不同的模块,因为我正在进行一些重组内部外壳,突然新的一个显示142V :)所以我,好的。 有缺陷的模块,所以我买了第三个,它再次测量不同的值13.27V ... 所以我后悔我没有坚持第一个:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Peter、

    嗯、这是一个非常奇怪的问题。 对 INA226的准确度进行了测试、所以这里肯定有些奇怪的事情。 如您所说、器件可能是假冒的、但可以说不能跟踪器件的供应链。  如果您希望提高精度、我建议直接从 TI 或从我们的授权经销商处获取器件和/或 EVM。

    此致、

    米奇