This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:使用4 PGA281

Guru**** 2383530 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298062/pga281-using-4-pga281

器件型号:PGA281

尊敬的诸位:

我将使用4个 PGA281来放大4个不同的输入。 我能否将所有 PGA281的增益选择引脚(G0:G4)连接在一起? VOCM 引脚我是否也可以执行此操作? (如以下示意图)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看来情况不清楚,让我再试一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dalton:

    可以、如果您计划将所有四个 PGA 的增益设置为相同的设置、则可以连接 增益选择引脚、如图所示。 Vocm 引脚也可以这种方式连接。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach!

    非常感谢!!