This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:客户正在寻求合适的分流解决方案

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA239, INA238, INA226, INA228, INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299232/ina226-customer-is-asking-suitable-current-shunt-solution

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA228、INA229、 INA237、INA239 、INA238

大家好、

我的客户使用 INA226测量 mA 级解决方案。

目前他们希望测量 NA 水平、那么我们有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    决定 nA 测量的最大因素是 Ib 偏置电流。 我们的 INA226的偏置电流为10uA、对于 nA 级测量来说过高。 我们的新型数字功率监测器、例如 INA228、INA229、INA237、INA238、INA239、具有2.5nA 的较低 Ib 电平。 如果这仍然过高、那么您可以探索我们的精密运算放大器系列、寻找可测量较低电流电平的分立式解决方案。 如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    穆罕默德