This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:向 VCC 添加电阻器

Guru**** 2899120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM393LV, TLV7211, LM339, LM2903B, TLV1851, LM4040-N, TLV6703, TL331B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298115/lm2903-addition-of-resistor-to-vcc

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: LM393LVTLV7211LM339TLV1851、LM4040-NTLV6703TL331B

您好!

我希望你们做得好。 我想使用德州仪器 LM2903 IC 监控本质安全电池组件的电压电平、具体方法是对电源电压与比较器电压进行电压比较、比较器电压由标称电压为的齐纳二极管设置 8.2五.

鉴于我的内部安全应用的性质、我需要限制 IC 可能出现故障的功率。 其中一个路径是通过 VCC 连接。 因此、我想在馈送 VCC 连接的轨道上添加一个电阻器。 我的电池组件将具有三节3.6V 串联电池、从而产生10.8V 的组合电压。根据数据表系列比较表、IC 消耗的最大2.5 mA。 假设 VCC 布线上安装了一个1000欧姆电阻器、则会导致2.5V 的压降(2.5 mA x 1000欧姆= 2.5V)、因此在这种情况下将向 IC 提供8.3V (10.8V - 2.5V = 8.3V) 根据第6.1节"绝对最大额定值"表、该电压高于(-0.3V)的最小电源电压。   

您能否建议该结论是否准确、以及我可以继续在为 LM2903 IC 上的连接馈送 VCC 连接的轨道上安装1000欧姆电阻器。

提前感谢您的支持。

此致、

乔·德威特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于上述总结、我再次查看了数据表、并注意到、根据6.2建议运行条件、建议的最小电源电压为2V。此外、 三节电池串联后、一旦电池几乎完全放电、最小电源电压就更有可能约为9V。 因此、9V - 2.5V = 6.5V > 2V。

    因此、我仍然认为、在将 VCC 输入馈送到 IC 的轨道上安装1000欧姆电阻器应该没问题、但在继续之前仍想与您确认。

    此致、

    乔·德威特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使器件正常工作、您确实需要遵守建议的操作条件。 请注意输入电压范围;使用8.3V 电源时、您无法处理超过6.3V 的输入电压。

    此应用需要一个能够处理正电源附近电压的比较器、例如 TLV7211。 如果您有一个低压电源并对电池电压进行分压、则可以使用更便宜的 LM393LV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    我对你到底要做什么还不清楚。 您能否用预期的跳闸电平绘制它? 是否将电池直接连接到比较器输入端(当然、该器件应具有一个串联限流电阻!)。 您是否将比较器电源用作基准?

    正如 Clemens 所说、您需要注意输入电压限制。 大多数 CMOS 比较器在输入和电源之间具有 ESD 单元、因此可将输入钳制到 VCC 电源。

    LM2903没有 ESD 钳位到 VCC、但它被限制在 ESD-2V 的最大输入电压范围、或8.3V 电源上的最大输入电压范围为6.3V (这是 VCC 获得6.3V 数字的地方)。

    LM339系列应用手册的第2.5节对此进行了全部说明:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    要做我想您正在尝试做的事情、您将依赖第2.8节中描述的"特性"、但是当两个输入都高于电压限值时、您还可能陷入输出极性翻转的陷阱。 对"本质安全"设计来说不是一件好事...

    mins/maxes 是相当"软垫"的限制50年前,当他们被设置。 现代双通道器件的典型电流约为800uA。我强烈建议使用 LM2903B 版本、以实现较低的偏置电流和电源电流。

    我也不会依赖比较器电源电流来提供稳定的稳压电压。 也会随温度和实际电源电压的变化而发生轻微变化(请参阅电源电流与电源电压间的关系图)。 需要使用某种基准(齐纳、并联基准等)来稳定电压。

    您可能还需要查看新的 TLV1851/61、它具有<1uA 的电源电流和"失效防护、过轨"输入、无论电源如何(最小值为1.8V)、都能达到40V、并且仍然提供正确的输出。 我想它会做你想做的事情。 它还在电源上具有反向电池保护功能、主要设计用于在电池应用中监控正电源轨或高于正电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul 和 Clemens、

    首先,请允许我对您的详细、有用的解释表示感谢。 德州仪器支持团队是迄今为止我遇到的最积极响应和最乐于助人的技术专家团队、因此我非常感激。

    对于本文所附的主题、请找到我希望实现的目标的示例原理图。 左侧的两个触控开关/LED/MOSFET 电路旨在将电源定向到两个独立电路、因此它们在功能上与我尝试使用 LM2903实现的电路分离。 右侧 LM2903的电路表示我希望在低电压监测和达到低电压条件(8.2V)后触发 LED 和微蜂鸣器方面实现的目标。  

    太棒了、感谢关于 TLV1851/61的建议。 我一定要看一看该 IC。 我还和我的团队一起拜访了一个团队、他们推荐将德州仪器 LM4040-N 作为电压基准 IC、而不是我目前在原理图中展示的齐纳二极管。  

    一如既往地感谢您的指导和支持。

    此致、

    乔·德威特

     e2e.ti.com/.../LM2903-Circuit.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    好的...我明白了。 因此、您似乎希望在电源降至8.2V (IN-> IN+)以下时让蜂鸣器/LED 打开(输出低电平)。 这是一个简单的"欠压"检测器。

    不是在电源中放置一个电阻器、而是在引脚3和 GND 之间放置一个电阻器、以在负输入端创建一个分压器(而不是直接)。 然后、将分压器的分压器抽头电压设置为高于基准电压。 请确保将阈值电压设置为至少比最低预期电源电压低2V、以便任何输入都不会高于 Vcc-2V。

    我们确实有一些具有内置基准的比较器。 请参阅 TLV6703 (18V 最大电源、400mV 基准至-IN)。

    TL331B 是 LM2903双通道版本的单通道版本-如果您想坚持使用 LM2903系列并避免输入悬空。 应用手册讨论了如何处理未使用的通道(第5.1.2节)。