This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:用于使用 AMC1311测量高直流电压的电路。

Guru**** 2586565 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC3311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298951/amc1311-circuit-for-measuring-high-dc-voltage-with-amc1311

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC3311

大家好!

我正在设计频率控制器、并想要使用 AMC1311测量整流直流电压。 我的电路基于应用手册、想要确认我的连接是否正确。

注意:R2、R3、R4、R9和 R10的值不是实际值;我只展示了一般图。 如果正确、我将调整值以实现所需的 AI_DC_Link 电压

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    从 AMC1311的角度来看、该电路看起来是正确的。 确保 GND 和 EARTH 之间的电容器可以承受这两者之间的电压。  

    如何为 AMC1311的高侧供电?  

    您可以考虑将 AMC3311用于集成式直流/直流电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @亚历杭德罗·史密斯,

    感谢您的确认。 关于 AMC3311、它看起来是一个非常有趣的器件。 但是、考虑到此时的总成本、我认为它不适合我的设计。 感谢您的帮助