This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:HGND 和 INN 简短描述

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299153/amc3330-hgnd-and-inn-short

器件型号:AMC3330

尊敬的专家:

即使信号是差分信号、HGND 和 INN 是否必须短路(如 BAA553中所示)?

此致、

伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    建议进行这种连接、以确保输入电压保持在输入共模电压范围内。 但是、如果可以通过其他网络连接来确保这一点、则不强制进行连接。