This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2182:OPA2182

Guru**** 2921430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299342/opa2182-opa2182

器件型号:OPA2182

您好!

     在 OPA2182的数据表中、输出电压摆幅针对不同的负载条件(例如10K、2K、空载)指定。 如果 我将运算放大器输出连接到 STM32F071CBT6控制器的 ADC、那么在确定输出摆幅时必须考虑多大的负载阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 STM32F071CBT6的 ADC 电路、其中 RADC 称为1K。 那么、我可以考虑2K 的负载条件来确定输出摆幅、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 的输入通常被视为高阻抗。 使用2k 负载来确定 OPA2182输出电压摆幅、我会认为这是非常保守的方法。