This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA114:单电源运行

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299168/ina114-single-supply-operation

器件型号:INA114

先生,

数据表中规定它可以在±18V 的电源下工作。 这是否意味着我可以在高达36V 的单电源下运行它?

谢谢、此致

迪瓦卡尔·纳特·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 但是、由于输入和输出范围是相对于其电压轨的基准、因此使用36V 单电源将输入和输出线性范围移动+18V。