This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:低侧电流感应

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298758/ina180-low-side-current-sensing

器件型号:INA180

您好!

我正在设计一种控制器、如下面的方框图所示。  我将使用 INA180进行低侧电流感应。 最大电流为20A、使用的感测电阻为0.002 Ω。

  如果 IN+端子接地,检测直流输入电流是否存在任何问题?

根据数据表、芯片允许 VCM (共模电压)低至-0.2V。 数据表中还提到了引脚表中关于 IN-接地的内容。 请参阅以下片段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    我们认为它应该起作用、因为在最大电流(20A *.002Ω=比 GND 低0.04V)的-IN 引脚上看到的电压在-0.2V 的建议运行条件规格范围内。  

    然而、没有针对0V 以下的电压测试 CMRR 规范。

    您还必须注意、没有会使 IN 引脚上的电压低于-0.3V 绝对最大值的瞬变。  

    数据表中还提到引脚表中的引脚连接方式为 IN-接地。 请参见以下片段

    这是数据表中提到的更为典型的低侧电流检测配置。  

    我们系列中的第二个视频标题为"电流检测放大器的设计注意事项": 高精度实验室系列: 电流检测放大器| TI.com 更详细地讨论了高侧和低侧注意事项。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复