This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:电流检测

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200EVM, AMC1200, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297696/amc1200-q1-current-sensing

器件型号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1200AMC3301、AMC1200EVM

您好!

我在下面的设计中使用 AMC1200进行电流感应、

我使用的参考电路基于下面的隔离式放大器电流检测表。

但即使输入电压不同(50Vdc 或60Vdc)、VoutP 或 VoutN 的输出电平也始终相同。

VDD1和 VDD2均采用5V 电源。

输入电压(V) VINP (V) VINN (V) VOUTP (V) VOUTN (V)
50 5.7 5.7 2.48 2.478
60 5.657 5.663 2.496 2.48

我上传原理图设计供您参考。

请帮助确认我的设计在原理图中是否存在错误?

为什么即使输入功率发生变化、输出也保持不变?

谢谢你。

此致、

Ku

e2e.ti.com/.../AMC1200-Current-Sensing-design.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    根据共模输入规格、该器件无法检测高于电源电压的输入电压。  

    您可能需要重新设计高侧电源、或考虑改用具有集成直流/直流转换器的 AMC3301器件。  

    未组装器件时、分流器上是否有可测量的电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    未组装器件时、分流器上是否有可测量的电压?  

    我认为不会。 原因通过测量 VINP 和 VINN 引脚的波形、两个引脚的值相同。

    我的 AMC1200电流感应设计有误吗?  

    因此无法获得分流器上的任何电压读数。

    只需将器件从 AMC1200更改为 AMC3301、我的电流检测电路就可以正常工作?

    为方便您参考、我的输入电源范围是 Vdc = 46V 到160V、标称工作电压为110V。 最大电流为1.8A。

    此致、

    Ku

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_1096_2D00_00_5F00_Current-Sensing-AMC1200.pdfe2e.ti.com/.../SCH_2D00_1096_2D00_00_5F00_Current-Sensing-AMC3301.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    电流是否在系统中流动? 如果是、则应在分流器上测量电压。  

    高侧电源是如何生成的? 它未显示在原理图上。 如果高侧电源是问题所在、则切换到 AMC3301可能会有所帮助。  

    我建议将 VINN 连接到 GND1、以确保输入在输入共模范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    实际上、我使用 AMC1200EVM 板来测试我的电流检测电路。

    我将 AMC1200EVM 电路板 J2引脚1连接到 Rshunt 点 A、并将 J2引脚2连接到 Rshunt 点 B。

    Rshunt 值我使用116.m Ω。 AMC1200EVM 板 VDD1和 VDD2 I 通过2个5V 外部电源供电。

    AMC1200EVM 电路板 VDD1 GND 连接到我的电路 IPGND。

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_1096_2D00_00_5F00_Current-Sensing-AMC1200EVM.pdf

    电流是否在系统中流动? 如果是、则应在分流器上测量电压。

    -我认为有电流通过 是因为它是我的系统电源输入电源。

     我的系统可以上电并使用上述设计。

     只是我的电流检测电路设计无法正常工作。

    附加 AMC1200EVM VINP/N 和 VOUTP/N 波形以供您参考。

        

    根据您之前的信息、由于我的输入电压(VINP 和 VINN)高于电源电压(VDD1)、因此 AMC1200无法检测 Rshunt 电压?

    所以我需要将电流检测电路的 AMC1200更改为 AMC3301器件?

    谢谢!

    此致、

    Ku

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    我建议将 VINN 连接到 GND1、以确保输入在输入共模范围内。

    -我先尝试将 GND1连接到前面的 R89,这会导致 Rshunt 和 AMC1200 IC 冲击。

     那么、是否可以将 VINN 连接到 GND1?

    谢谢你。

    此致、

    Ku

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    在这些测试期间、高侧电源5V 是如何生成的?  

    EVM 上的变压器?

    如果是、您应该能够将 VINN 连接到 GND1、因为高侧电源可能会悬空。  

    您所使用的分流电阻器的功耗额定值是多少?  

    至少1W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    我使用我在1096 PCBA 上构建的电路对它进行了测试、而不是通过 AMC1200EVM 板进行测试、因为此时我还没有收到 AMC1200EVM 板。

    因此、我修改了高侧5V、从而使用外部直流电源为 VDD1提供5V 电压。

    该电路如下面所附的原理图所示。

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_1096_2D00_00_5F00_Current-Sensing-AMC1200_5F00_-01122023.pdf

    Rshunt 额定功率为1W。

    谢谢你。

    此致、

    Ku