This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081:TL031IP

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TL081, TL061, TL031, TLE2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299813/tl081-tl031ip

器件型号:TL081
主题中讨论的其他器件: TL061TL031TLE2021

你好

PDIP (8)用于替代过时产品。
最初我们考虑了 TL081IP。 但是
关于输入偏移的温度系数、我们根据下面的答案进行了计算、发现它是150uV/℃@(25-85)℃ (MAX)、这个值太大了。
>TL081的典型值为18uV/C、最大值不会产生15mV 的 Vos;
我想采用 TLP031IP、但请尽快告知我以下情况。

(1)在 OFFSET 和 NULL 端子之间连接一个10kΩ 微调电阻器、并将抽头连接到-12V。 此时
ΔVIO (可调节)(失调电压调节范围)
它满足±15mV (典型值)吗?
(2)在 TL061的输入失调电压零点电路中、1.5kΩ 中心电阻连接到100kΩ 微调电阻器。
使用带10kΩ 微调电阻器的 TLP031IP 并将中心抽头直接连接到-12V 时、是否有任何主要问题?
(3) TLP031IP 具有 JFET 输入、使用它时我是否需要小心?
例如、相位、增益裕度、开环增益、最小增益、 由于反馈电路响应延迟等导致的振铃。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadoyama-San、

    为24V (+/-12V)的电源电压;TL031AI 在出厂时调整为30V  

    1)这将允许更改 Vos ;"它是否满足±15mV (典型值)?" 想要高 Vos?

    2) TL031 Vos 还可以、只需将电位器设置在靠近中心的位置即可、因此缺失的电阻器 无关紧要。

    3) TL031、TL081 (非 H)、TL061均为 JFET。 问题是保持在有效的输入共模范围内、避免阶跃输入。

    TLE2021可能是更好的解决方案;您可以选择去除电位器;此运算放大器的 Vos 和温度漂移更佳。 但是、输入差分电压受到限制。