This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:INA296A

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299464/ina296a-ina296a

器件型号:INA296A

大家好、@大家好!

我使用 INA292Ax 进行了一些仿真... 波形失真。

我没有使用单个电源

我使用的双电源>+/- 5V…… 我已将 GND 连接至-Vee ... 并将 REF1和 REF2连接到 GND

它接缝可以很好地工作、至少在仿真中是这样。

为该 OPA 提供双电源是否有任何问题?
有什么缺点吗?
目标是双向分流电流测量、以0即 GND 为基准。
此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikica、

    这很好。

    缺点: 现在必须确保相对于 GND 引脚执行所有绝对最大额定值。  必须考虑能够进入原理图上 VEE 的器件输出以及连接到输出的任何其他内容。  PSRR 现在是相对于 VEE 和 VCC 的总和的。  请注意回转低位和摆幅高位、尤其是在1K 负载条件下。  使用数据表中的最大输出电压与输出电流间的关系图。

    除此之外、这应该可以正常工作。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    这意味着、如果我将使用一个额外的 OPA 作为缓冲器、当然会处理最大值。 值、我应该处理好

    哈维尔。

    最好的酒店

    米基卡