This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376-Q1:TA 的 Vos 范围=–40°C 至+125°C

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA387, OPA388-Q1, OPA192, OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298731/opa2376-q1-vos-range-of-ta-40-c-to-125-c

器件型号:OPA2376-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA192OPA2376、OPA388-Q1、OPA387

嗨、Expert,

我们的 Vos 范围是否为 TA =–40°C 至+125°C?

BR,

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、链接:  

    Vos 漂移规格涵盖了这一点。 例如、如果我们使用 Vos 的典型规格和 Vos 漂移的典型规格、则可以按如下公式计算 T = 125°C 时的 Vos:

    Vos = Vos (室温)+ dVOS/dT * T

    Vos = 5uV + 0.32uV/C * 100 C = 37uV

    我希望这对您有所帮助。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    感谢您的详细答复。

    但从客户的角度来看、他们将使用 MAX 值进行计算:

    Vos = 5uV + 2uV/C * 100C = 205uV

    这种价值对客户来说太高了。 我们应何时使用 MAX 值进行计算?

    BR,

    链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、链接:

    最大漂移规格用于为工艺差异和批次间的差异提供指导。 请参阅下面的直方图。 理论上、一些器件可以介于1-2 uV/°C 之间。 您计算正确。 我们拥有 OPA192等漂移修整器件、这些器件在-40°C 至125°C 温度范围内的最大漂移规格为1uV/°C、在室温下的典型偏移为5uV。

    OPA2376和 OPA192是 e-trim 器件。 如果客户需要更低的漂移、可以考虑使用斩波器件。  

    对于 OPA2376、偏移漂移直方图如下所示。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、链接:  

    客户需要什么电源电压、输入共模电压范围和输出范围? 他们在设计中还考虑其他哪些关键参数? 如有任何进一步的详细情况,我们将乐于提供适当的建议。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充 Chris 的答复、由于 OPA2376漂移的标准偏差(1 σ)为0.32 uV/C (典型值)、 您可以根据 正态高斯分布故障概率接受某些故障率、从而保证更低的最大温漂-见下文。

    因此、  

    1.如果可以接受1/370的单位(3西格玛)不符合该规格,则应使用最大 漂移限值3*0.32uV/C = 0.96uV/C

    2.如果可以接受15,787个单元(4西格玛)中的1个不符合规范、那么应使用最大漂移限值4 * 0.32uV/C = 1.28uV/C 等。

    如果这仍然是不可接受的、您应该改用我们的其中一款零漂移器件:

    1.汽车类1级 OPA388-Q1 低温漂和高温应用 0.05 μ V/C

    2.非汽车类 OPA387 最大漂移仅为 0.012 μ V/C