This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208:最小电源电压为3.13V 时的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297082/trf1208-the-concern-when-minimum-supply-voltage-is-3-13v

器件型号:TRF1208

大家好、

我的客户计划使用 TRF1208、最低电源电压为3.13V、低于建议的最低电源电压。 除了数据表中列出的 IMD2、IMD3、OIP2、OIP3、HD2和 HD3下降之外、当最小电源电压为3.13V 时、是否存在任何问题?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    我正在与设计团队核实这一点。 电源电压为何达到3.13V? 是因为电路板上的 IR 压降? 在这种情况下、它们是否可以使用可编程电阻器升高 LDO 电压、以使电源电压在 TRF1208的范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seshadri-san:

    感谢您的调查。 让我来看看电源电压下降的原因。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seshadri-san:

    我的客户提到、更改电源配置很困难。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seshadri-san:

    我的问题是否有任何更新?

    此致、

    山本俊介