This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:用于浪涌测试的 INA381 ALERT 触发器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA300, INA381, INA303, INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299173/ina381-ina381-alert-triggers-for-surge-test

器件型号:INA381
主题中讨论的其他器件: INA303INA302、INA300

1M Ω 分流器用于测量电流。 2个 INA381 IC 用于测量电池中充电(6A)和放电(110A)的双向电流。 在 BAT+和 BAT-上施加浪涌时。 INA381 TRIGGERS。

需要支持来降低 INA381的灵敏度或增加过电流响应时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还有其他具有可编程延迟特性的器件、例如 INA302、INA303、INA300。 请看一下 、因为 其中一款产品可能更符合您的要求。

    对于 INA381、有可能通过调整比较器基准(引脚7)并在引脚8和9之间添加一个 RC ( R 已经存在)来适应一个延迟。

    您可以利用 TI-TINA 进行初始评估。 可 通过此链接找到仿真资源、包括用于快速入门的模型和参考电路。

    此致、Guang