This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:预期值不匹配

Guru**** 2930670 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1293834/pga281-expected-values-mismatch

器件型号:PGA281

怀疑增益设置...

PGA281数据表、第15页、图38:

- IN=0
- INP = 8 [峰峰值电压]

SO IN (差分)= INP-INN => 8 [Volt PEAK-PEAK ]

-增益= 1/8 = x0.25

VOUT = IN * 0.25 = 8 [Vpeak-peak]* 0.25 = 2 [Vpeak-peak](图中报告为4)
VOUTP 峰峰值= VOUTN 峰峰值= 0.5 * VOUT 峰峰值= 1 [V 峰峰值](而不是图中报告的2)

图原理图上设置了错误的增益吗?

我期望:

VOUT_DIFF = VOUTP - VOUTN = VIN_DIFF x 增益=(INP - INN) x 增益

我尝试使用上述参数进行 ltspice 仿真:

但我得到了不同的结果:Vop = von = 1Vpp、VO = 2Vpp

那么、数据表示例错误、电路错误或 SPICE 模型错误呢?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增益= 1/8 = x0.125

    VOUT = IN*0.125 = 8 [Vpeak-peak]* 0.125 = 1 [Vpeak-peak]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    距离上次回复已经有两周了、因此我将关闭此主题。