This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902KV:如何解决最坏情况下放大器的输出电压、应考虑输入偏置电流、输入失调电流、输入失调电压(后续跟进3)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2902KV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298698/lm2902kv-how-to-solve-worst-case-output-voltage-of-the-amplifier-consider-input-bias-current-input-offset-current-input-offset-voltage-follow-up-3

器件型号:LM2902KV
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

尊敬的 Ron Michallick:

非常感谢您之前的反馈。

在之前的 E2E 案例中 为 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275952/lm2902kv-how-to-solve-worst-case-output-voltage-of-the-amplifier-consider-input-bias-current-input-offset-current-input-offset-voltage

您在下面确认了公式、并带有一条附加注释<add NG to VOUT ideal>。  

经过几天的思考,我 会向你咨询另外2个问题。

Q1:因为 IIB 从 IC 引脚到内部晶体管基极只有一个方向(从左到右、如下图所示)。 因此,Voutput_min 应使用另一个公式 Voutput_min=NG*Voutput_ideal+0-(1/2)*IIO*(1k|36k+1.8k+0.1k)*NG 定义,我是正确的。

Q2:为什么 IIO 和 IIB 被用作  数据表  中的限值、但没有将 IB1和 IB2放入数据表中。

此致

宇庭市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuting,

    Ron 今天不在办公室、因此希望我的回答能够帮助您。

    输入偏置电流的最小值不是0、否则晶体管将无法运行。 您可以将典型值用作低值、但流入基极的电流不会为0。

    我不知道为什么此规格被指定为针对两个输入的典型输入偏置、然后是输入偏移。 我假设要考虑到输入之间会有一些不匹配、这使指定变得更容易。

    此外、如果您愿意、可以在 TINA-TI 或 PSpice for TI 中对最大误差进行仿真。

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jerry:

    感谢您的善意回复、所以最小定义应小于、考虑电流极性、是否正确接线。

    Voutput_min=NG*Voutput_ideal+NG*IIB_Typical*Rdiff-NG*(1/2)*IIO*(1k|36k+1.8k+0.1k)

    其中 Iib_typed=20nA;Rdiff=0.837k=(1.8k+0.1k)-1k|36k;Iio=50nA

    P.S.

    下面的屏幕截图来自 LM2902KV 数据表、供您参考。

    B.R.

    宇庭市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuting、您好!

    可以、虽然我们没有表征最小输入偏置电流、但您可以使用典型值作为低值。 如果使用绝对最坏的情况、则可以使用最大差值。 但这种近似的问题是、在高温下、两个输入的输入偏置电流会朝相同方向变化、而 Ib 最差。 更真实的误差分析将是最大输入失调电流。

    此致!
    杰瑞