This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双通道和四通道8MHz 和60MHz 低噪声运算放大器 HA3-5104-5

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1300384/dual-and-quad-8mhz-and-60mhz-low-noise-operational-amplifiers-ha3-5104-5

主题中讨论的其他器件:OPA4227

您好!

是一名法国电子设计工程师。 我想谈谈您的放大器四路 HA3-5104-5 (DIP14)在我们的一款产品中的使用情况。 由于 HA3-5104-5 (DIP14)即将淘汰、我们正在寻求替代产品。 您能否推荐具有相同特性的等效传感器?

提前感谢您的答复。

此致、Leandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想咨询 HA3-5104-5的制造商、请访问 community.renesas.com

    HA3-5104-5最近的替代产品是 OPA4227‍PA、目前处于最后可购状态。 我强烈建议使用 SOIC 封装(通过更换电路板或使用适配器)。