This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:LM2904BTQDGKRQ1和 LM2904BQDGKRQ1之间的差异

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1300562/lm2904b-q1-difference-between-lm2904btqdgkrq1-and-lm2904bqdgkrq1

器件型号:LM2904B-Q1

您好、专家:  

您能否告知我 LM2904BTQDGKRQ1和 LM2904BQDGKRQ1之间的区别?  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ethan、

    LM2904BTQDGKRQ1具有室温、低温和高温探头、LM2904BQDGKRQ1未探测。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。  

    抱歉、我不完全理解。  

    这是否意味着 LM2904BTQDGKRQ1可以在高温和低温下完全匹配数据表规格?  LM2904BQDGKRQ1只能在室温下提供担保?  

    谢谢!

    温伊登  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ethan、

    两个器件都在整个温度范围内符合数据表规格。 一些客户要求、LM2904BTQDGKRQ1添加了额外的测试点、额外的测试时间是产生额外成本的原因、但这两个器件都符合相同的数据表规格。

    此致!
    杰瑞