This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA823:预热漂移和长期稳定性

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: INA823
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1293646/ina823-warm-up-drift-and-long-term-stability

器件型号:INA823

尊敬的支持团队:

我们的一个客户使用了增益为201的 INA823。
INA823是否存在失调电压的长期变化、例如温漂或长期稳定性?
客户可能会注意到、打开电源后、失调电压会漂移大约20分钟。
e2e.ti.com/.../INA823-23110700_5F00_1_2D00_2_2D00_circuit-diagram.xlsx

此致、
由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    在考虑 INA823初始输入电压偏移漂移背后的任何其他潜在原因之前、我想消除 您客户原理图中显示的最明显的潜在问题。  输入共模电压(VCM)可能不允许浮动; 因此、我的问题是所用的 VIS-A-VIS +/-5V 电源下面以红圈显示的 VCM 是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浩明三

    [QUOTE USERID="343895" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1293646/ina823-warm-up-drift-and-long-term-stability INA823是否有失调电压的长期变化、例如温漂或长期稳定性?

    我注意到电路将 C27连接到 TSZ1221ST 运算放大器的输出。 这是一个拼写错误吗? 在被测 PCB 上实际配置了什么电路?

    如果移除 R131或150kΩ 电阻器、Vout 有什么作用? 目前、我只关心 Vout 或 Vp 处的电压测量、如下面的原理图所示。  

    INA823的应用是什么?  

    差分输入滤波器中的4.7uF 电容器有点大、我会减小该电容并在一定程度上增加线路输入阻抗。 如前所述、差模 LPF 以大约3.3Hz 的频率运行、共模 LPF 的 BW 大约为31.2kHz。 通常、我会将 LPFS 保持十倍左右、请参阅下面随附的应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou115c/sbou115c.pdf?ts = 1700211533559

    第三个问题与应用的输入有关。  输入信号电平是多少? 输入如何配置? 什么是共模电压电平?

    如果输入传感器是浮动型传感器、我会添加输入偏置电流返回路径。 我需要知道在 INA823的输入端使用和配置了哪些类型的传感器。 由于输入信号电平较弱、大的差分4.7uf 电容可能需要较长时间才能充电。   

    图中的 INA823电路传输。 现在请以此为例进行说明。  

    e2e.ti.com/.../INA823-Slow-Warmup-11172023.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marek-San 和 Raymond-San、
    感谢您提供原理图建议。

    客户输入是电阻式电桥压力传感器。
    我已将您的建议反馈给客户。
    收到客户的回复后、我会向您提供反馈。
    e2e.ti.com/.../INA823-23110700_5F00_2_2D00_2_2D00_circuit-diagram.xlsx
    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki:

    这听起来不错。 我们将等待您的客户提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    距离上次回复已经有两周了。  因此、我现在将关闭该主题。  如果您需要进一步的帮助、请回复或开始新的查询。