This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A:SPICE 模型中的比较器似乎与之相反

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299501/ina310a-comparator-seems-reversed-in-spice-model

器件型号:INA310A

我曾尝试使用先前论坛帖子中提供的 INA310A2 SPICE 模型、但我发现比较器似乎与数据表中的描述相反。 如果输入电压低于0.6V、比较器输出将开路;如果输入电压高于0.6V、比较器将关闭到 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    完全正确。 我会在1天内调换极性并提供固定型号。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Matthew、

    这里是更新后的模型。 比较器输出极性反向。 此外、复位输入高电压(VIH)也已调整为数据表的1.2V.e2e.ti.com/.../INA310A3_5F00_E2-Model.zip 值

    此致、

    彼得