This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491RGTEVM:评估活动期间损坏。

Guru**** 2503135 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491RGTEVM, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299082/ths3491rgtevm-damage-during-evaluation-activity

器件型号:THS3491RGTEVM
主题中讨论的其他器件: THS3491

您好、TI 论坛、

我最近使用该评估板通过使用一系列 Rf 和 Rg (反馈/增益电阻器)来测量 THS3491RGT 在 A = 10V/V 时的频率响应。  

我使用了 R&S FPC1500频谱分析仪来测量频率响应。  

我还使用了一个 GW Instek GPS3303双电源为评估板供电。 电源的输出设为+15V 0.2A 和-15V 0.2A。  

我按如下方式连接了输入/输出:

VIN -:无连接  

VIN+:FPC1500通用输出(0.2Vpp,可变频率)  

Vs- :-15V 0.2A (来自电源)

Vs+:15V 0.2A (来自电源)

VOUT:FPC1500 RF 输入端口  

GND:至电源接地。  

我对这个板做了以下操作:

1.使用不同的值替换 Rf 和 Rg 并安装多次、以记录输出与不同的反馈电阻器之间的关系  

2.拆卸并安装 R7以记录端接电阻如何影响输出  

3.连接  

安装了一组不同的 Rf 和 Rg 后、我注意到电源上的 Vs-拉为0.15A、Vs+拉为0.1A。  

当 Vin-和 Vin+均未连接时、引脚10和11的测量值均为-10V、引脚1的测量值为-1V。   

我知道我可能损坏了评估板、但我希望这里的人能帮助建议一些更多的调试步骤、以确定我是如何损坏的、从而避免损坏另一个评估板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将帮助您了解您在 THS3491RGTEVM 上观察到的行为。  我想问您是直接从 TI 订购 EVM、是 HSAMP 产品线还是 TI 现场团队将 EVM 发送给您、还是从 Arrow 等经销商处购买了 EVM?

    这可能很困难、也可能微不足道、具体取决于工具和经验、但您是否曾尝试过在 EVM 上进行 A-B-A 交换并尝试使用新的 THS3491来解决该问题?   

    THS3491RGT 或 EVM 是否存在短路或其他问题?  我记得您描述过引脚10和11会下拉至负电源(-10V)、引脚1的测量值为-1V。  VOUT 和 VFB 引脚应在金属层上具有内部连接、用作短接。  PCB 设计期间、VFB 引脚可简化布局和连接。  如果这些引脚不再"短接"连接、而是在器件内部的引脚之间具有阻抗、这将是一个问题。

    我会综合考虑您的意见并查看 EVM 文档。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    感谢您的回复。 来回答您的问题-  

    1. 我想问您是直接从 TI 订购 EVM、是 HSAMP 产品线还是 TI 现场团队将 EVM 发送给您、还是从 Arrow 等经销商处购买了 EVM?

    该 EVM 是从 Mouser 购买的。  

    2.  您是否曾尝试过针对该问题在 EVM 上进行 A-B-A 交换并尝试使用新的 THS3491?   

    不, 我没有。  

    3.  VOUT 和 VFB 引脚应在金属层具有内部连接,用作短接。  PCB 设计期间、VFB 引脚可简化布局和连接。  如果这些引脚不再"短接"连接、而是在器件内部的引脚之间具有阻抗、这将是一个问题。

    V_OUT 和 V_FB 仍短接。 引脚1 (V_FB)和引脚10/11 (V_OUT)之间的电阻测量值为~1.3欧姆。  

    4.  THS3491RGT 或 EVM 是否存在短路或其他问题?

    不、不是我能找到的。  

    我认为可能造成损害的其他几件事可能是:

    a. I 删除了 R7 (49.9 Ω 端接电阻器)并将 J2 (Vin +)连接到50 Ω 信号源。  

    b.我意外地将负电压电源(来自电源)连接到 J5 (GND 连接器)、并将 GND 电缆(来自电源)连接到 J6 (VS-连接器)  

    再次感谢您的讲解。  

    瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速回答。  到目前为止、我正在思考可能的行为和结果。  在分享我的想法后、我会提供最新信息。  

    我还想问您是否需要额外的 EVM 来继续原型设计或产品评估?

    在我们确定可能的原因和良好的操作过程之后、您可能最终需要一个新的电路板、具体取决于您的评估需求。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alec、  

    是的、我需要另一个 EVM 来继续测试 THS3491。 我计划将此 EVM 与内部原型链在一起、以测量整体系统性能。  

    谢谢、

    瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您确认您需要额外的 EVM。  我可以在交换 VS 和 GND 连接的情况下操作 EVM 多长时间吗?  在此期间是否有信号被驱动到器件中?  使用 VS-的开关 GND 可能使电路板和/或器件出现电气过载。  当设定了电流限制时、如果 THS3491在散热焊盘连接到 VS-时放大信号、器件可能会过热并按预期停止工作。

    您能否分享用于测试的 Rf 和 Rg 电阻器值?  由于 THS3491是电流反馈放大器、因此为 RF 选择的电阻器确实会影响器件的性能。

    出现在同相输入端的端接电阻器 R7有助于将信号发生器、SMA 电缆和信号与放大器的输入电路匹配。  特别是在较高速度(频率)下、50 Ω 的设备匹配会对电路的性能产生很大影响。  使用适当的阻抗匹配时、反射和信号损失较低。  我不确定移除 R7时需要进行什么调查(BOM 成本、好奇心等)、但我建议对高速设计使用适当的阻抗匹配和端接。  使用实验室设备验证和测试高速器件时尤其如此。   

    如果您需要更换 EVM 的速度比 Mouser 提供的速度更快、可从 TI.com 购买该 EVM。

    此致!

    亚历克