This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376-Q1:检查 OPAx376-Q1的 SC-70封装

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA376-Q1, OPA376, LMV841-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1300150/opa376-q1-checking-for-sc-70-package-for-opax376-q1

器件型号:OPA376-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA376

大家好、根据 OPAx376-Q1的数据表可以看到、此 OPAx376-Q1采用 SC70封装

很遗憾、我无法找到此封装的可订购 PN。 它未在数据表中列出、我无法在采购网站上找到:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我认为 OPA376-Q1数据表第一页上列出的 SC70列表是从非汽车 OPA376数据表延续过来的拼写错误。 正如您在封装选项附录中看到的、我们只提供 OPA376- Q1  采用 SOT-23封装。

    如果您需要采用 SC70封装  且符合汽车标准的放大器、我们可提供采用此封装的 LMV841-Q1。

    如果您需要任何进一步的支持或器件建议、请告诉我。

    此致、

    扎赫