This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:OPAx140:数据表修订历史记录

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299743/opa140-opax140-datasheet-revision-history

器件型号:OPA140

查看数据表中的"修订历史记录"、未提及从修订版 B 到修订版 C 的任何更改。
Rev.B 和 Rev.C 之间的差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µV 电气特性:Vs = 4.5V 至36V;±2.25V 至±18V 中的 EN 输入电压噪声的单位从 μ V 更改为 nV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshihiko-San:

    Clemen 正确、请参阅以下已存档数据表中的修订历史记录。

    此致、

    扎赫