This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LMV324AIDR 和 LM324ADR/查询

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM324A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1300820/lm324-lmv324aidr-and-lm324adr-query

器件型号:LM324

嗨、

请注意、我们在 ATL-140设计中使用的是 LMV324AIDR 和 LM324ADR IC、请参考我们的查询:
请注意、我们是将 OPAMP IC 用作缓冲器。
1.请注意 EXT_ADC1上的电压约为5.5V。
2.请参阅运算放大器上的连接,请注意 VCC 为3.3V。
您能帮助咨询您的团队吗?如果我们使用这样的运算放大器电路、是否会有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电压在绝对最大额定值范围内、因此器件不会损坏。

    该电压超出了有效的共模电压范围、因此无法保证输出的行为。 (在实践中、会尝试向正轨流动;请参阅 LM324和 LM358器件应用设计指南的第2.2节。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Clemens、

    请参考以下查询:

    1.您说的是绝对最大额定值30V、对吧? 如果输入处于此范围内、IC 不会损坏?

    2.这意味着即使我们在 VCC 处提供3.3V 电源、输出也可能会从3.3V 增加到5.5V (如果我们在运算放大器的输入处提供5.5V)??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确。

    2.不会,输出将尝试接近3.3V,但无法达到(请参阅 VOH 规格)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivangi 您好!

    在25°C 时、LM324的输出范围约为0V 至1.8V、而在-40°C 时的范围较小。 如果灌入很多输出电流、情况会变得更糟。

    LM324A 的输出范围更好、0V 至3.3V

    对于这两种情况、有效的输入共模范围不能达到3.3V

    为什么为 EXT_ADC1选择5.5V?