This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902-N:停产

Guru**** 2500465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2902, LM2902-N, LM2902B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1300677/lm2902-n-end-of-life

器件型号:LM2902-N
主题中讨论的其他器件:LM2902、、 LM2902B

我们的采购团队表示、该器件很快就会停产。  最新订单日期是多少?

是否提供直接替换产品?

谢谢。

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅具有 SnPb 铅涂层的型号即将停产。 您可以将 LM2902M 替换为 LM2902M/NOPB。

    LM2902-N 是由 National Semiconductor 提供的最初器件。 您可以将其替换为 TI 的较旧器件 LM2902或 TI 的较新器件 LM2902B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    PDN 应告知您建议的更换器件、最后订购日期应在 PDN 上。 如果直接从 TI.com 订购、则应已将 PDN 发送给您的采购团队。 如果通过经销商订购、他们应该已收到 PDN 并能够向您提供。

    此致!
    杰瑞