This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高输入阻抗运算放大器

Guru**** 2851780 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA928, OPA325, OPA391, OPA328, LMP7701, OPA333, OPA320, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1300343/high-input-impedance-opamp

主题中讨论的其他器件:OPA391OPA328、OPA928 、OPA325、 LMP7701OPA333OPA320OPA392

您好!

我想请您告诉我输入阻抗非常高的 CMOS 或 JFET 运算放大器。

我想了解阻抗大约超过1兆欧且具有低电压和 RRIO 的运算放大器(如果可能)。

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 和 JFET 输入运算放大器的输入阻抗都可能在1Tohm 范围内、但对于低电压和 RRIO、CMOS 将是唯一的选择。  请看一下 OPA328、OPA392、OPA391、OPA320、OPA325、 OPA333用于5V 电源或 LMP7701 (与高达12V 的电压相比)和 OPA928 (与高达36V 的电压相比)等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek-san,

    感谢您的支持!

    让我来研究一下您向我展示的这些运算放大器。

    抱歉、请再问一个问题。

    CMOS OPAMP 是什么器件名称?

    我假设类型"OPA3xx"和"OPA9xx "似乎是 CMOS 类型。

    我的想法是否正确?

    或者是否有任何关于 CMOS 或 J-FET 的其他器件名称?

    提前感谢。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有三种基本类型的晶体管可用于实现任何运算放大器电路的输入级: 两种场效应晶体管类型之一:CMOS (MOSFET)和 JFET (结型场效应晶体管)或 BJT (双极结型晶体管)。 如需更多信息、请单击以下链接:

     https://www.electronicshub.org/transistors-classification-and-types/

    上面列表中的所有运算放大器都是 CMOS -这是 RRIO 运算放大器的典型值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马雷克桑

    感谢您的支持!

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助。  祝您在项目中一切顺利!