This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE2140:参考JFE2140EVM Ω、输入接GND时,输出会有三角波 Ω。

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: JFE2140EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296358/jfe2140-jfe2140evm-gnd

器件型号:JFE2140
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

原理图如下,和JFE2140EVM不同之处,R204、R205 3K 1%,R210 8.2K 1%,R208 1K 1%、目前实际贴的电阻都为1 %,  

不接输入 μ 接GND的情况下,会输出如下波形:但通过Tina μ C- TI仿真是正常的,暂时找不到哪里问题,请帮指导调试方向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们目前正在研究这一问题。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为电路不稳定。 我在没有反馈电容器的情况下执行了阶跃响应、并观察了输出端的振铃。  

      

    通过在反馈 β 网络中放置补偿电容器、可以消除振铃和过冲。  

    e2e.ti.com/.../JFE2140.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题好了,非常感谢。另外现在输出有20mv左右的50hz频率的干扰。这个需要怎么定位,目前是用的稳压电源给到LM27762DSS后再输出 μ V+/-5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不好意思,发现这个是50HZ工频干扰是测量探头线这边引入,不过目前还是会输出如下波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我无法将问题翻译成英语以提供帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我能够翻译上一个帖子。 电路对电源噪声敏感、可以通过电源线上的大型去耦电容器将其滤除。 需要权衡的是启动时间、以便电容器充满电。 是否仍看到此问题?

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通