主题中讨论的其他器件: TINA-TI
我在电流测量设计中使用 OPA388。 我使用'388来放大(增益= 10,000)分流电阻器上的电压、并期望流入分流器的200uA 在'388的输出端生成2V。 它以一个大问题按预期运行:如果分流电流为几十毫安、它将'388驱动到输出轨(4V)、因此当分流电流降至零时、放大器的输出不会"离开"轨、 保持高电平、直到输出暂时连接到 GND (例如、利用电流表的尖端)。 我已经尝试使用10K 电阻器和1K 电阻器将输出连接到 GND、但这无法解决问题。
更小的 GND 电阻器是否会有所帮助? 我在过去没有看到过放大器有这样的行为。