This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231是否有不是 BGA 外形的等效物质?

Guru**** 2899270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA234, INA236, INA232, INA231, INA226, INA230, INA237, INA238, INA228, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1301126/ina231-is-there-an-equivalent-that-is-not-a-bga-form-factor

器件型号:INA231
主题中讨论的其他器件: INA226INA230、INA234 、INA236、INA232、 INA237INA238INA228SysConfig

我知道每个人的体型都非常小巧、但为了批量生产、我需要一种可以轻松手动焊接的器件- SOT 或类似器件。 但是、我还要求 I2C 寄存器结构相同(或非常接近)并且分流电阻器是外部的。 (如果是内部的、则该值必须为15m Ω。)

感谢您的任何建议...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    是的、以下是您可以选择的选项:

    • 与 INA231相同的寄存器映射:
      •  INA226
        • INA231实际上是 INA226的衍生产品、采用更大的封装并具有更严格的规格。
      • INA230
        • INA230也是 INA226的一个版本、并且也采用了更大的封装。
    • 非常类似的寄存器映射:
      • INA236/INA234/INA232:这些器件比 INA226还新、可能值得考虑。
    • 不同的寄存器映射:
      • INA228/INA238/INA237:这些器件也比 INA226更新、并具有其他特性。  

    上面的一些建议具有不同的寄存器映射、但器件在 SysConfig 中提供、这有助于根据您所需的配置设置生成代码。 此操作可在以下位置找到: https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio&device=Other

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mitch 的出色响应。 我应该能够从那里获取它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!