请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA231 主题中讨论的其他器件: INA226、 INA230、INA234 、INA236、INA232、 INA237、 INA238、 INA228、 SysConfig
我知道每个人的体型都非常小巧、但为了批量生产、我需要一种可以轻松手动焊接的器件- SOT 或类似器件。 但是、我还要求 I2C 寄存器结构相同(或非常接近)并且分流电阻器是外部的。 (如果是内部的、则该值必须为15m Ω。)
感谢您的任何建议...