This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:ACM1300是否可用于监控双极高电压 PSU 的电流消耗

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1300643/amc1300-can-the-acm1300-be-used-to-monitor-the-current-consumption-of-a-bipolar-high-voltage-psu

器件型号:AMC1300

您好!  

我正在从事一款+-300V 双极 PSU 的设计。 我需要包含一个双向电流检测电路、以便监控+300V 正电压轨和-300V 负电压轨的电流。 我 之所以用 AMC1300来实现这一点、是因为数据表的应用部分  

"低模拟输入电压范围、出色的精度和低温漂使 AMC1300成为一款高性能解决方案、适用于在高共模电压电平下需要基于分流器的电流检测的工业应用"以及以下参考原理图。

但是、当我查看 工作条件 部分时、共模电压会列为 –0.16 VDD1–2.1、而 VDD1会列为 –0.3至6.5。 那么、该部件能否正常工作? 如果不是、您可以推荐一个具有该功能的电流分流放大器吗?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的提问。 虽然绝对最大额定值规定 VDD1介于-0.3V 至6.5V 之间、但 VDD1的建议工作条件介于4.5V 至5.5V 之间。这些是器件正常工作的条件。 同样、V_CM 的建议工作条件为-0.16至 VDD1-2.1;即-0.16至3.4。 通常、这些典型特性设计为 V_INP 和 INN 接地显示+/-250V。  

    如果您说自己在制作+/-300V PSU、您的模拟输入将是什么? 请告诉我。

    此致、

    评估