This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA780A:如何获得 INA780器件?

Guru**** 2579695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298586/ina780a-how-do-i-get-the-ina780-device

器件型号:INA780A
主题中讨论的其他器件:INA780

大家好!

 如何获得 INA780A 或 B 器件的控制权? 我试图获得样片计划的批准、但被拒绝了。 我问我要买它,我听到了小坏蛋。 如何获取一个可正常运行的 INA780器件? 我会为它支付费用。

谢谢。

埃里克·诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢工程师、

    很遗憾听到这个消息。 当您从器件的产品页面将商品添加到购物车时会出现什么情况?

    您愿意发送一个屏幕截图吗?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     我得到:

    不确定 TI 是否希望我订购这些 LOL。 对于一个电子负载项目、我只需要一块。 如果电子负载按我希望的方式工作、我可能会投入生产。 请告诉我如何处理一两件。 正如我所说的、我可以支付费用没问题、我只需要为我的项目或功能相似的任何器件提供一些、并且我可以使用外部分流电阻器。 分辨率必须非常高、比如16位或20位。 负载的最大电流为50安、最大电压为80V。 希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    埃里克·诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、

    我在此请求我们的营销和物流团队提供支持。

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     感谢您的答复。 我将等待设计该部分、直到我得到您的响应。 正如我在前一条消息中所说的、它可以是 TI 提供的具有类似功能的另一个器件。 我确实注意到、TI 制造了无分流器器件、或许可以使用这些器件、因为该设计中的分流器 I 规格为0.0005欧姆。 我选择了这种低电阻、以便在负载为50安培时能够保持足够低的功耗。 我们非常感谢您提出任何想法。

    谢谢。

    埃里克·诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、

    哪个电子邮件域映射到您的 myTI 帐户? 如果您愿意、我们可以通过私人消息参加此对话。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ericn@vmstech.net

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、

    对此造成的不便、我深表歉意。 我还没有从我们的支持团队那里听到关于这一点的反馈。 我一听到他们的反馈,我就会向你们介绍如何纠正这种情况。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、Peter!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、

    特别是选择该器件是为了限制某些帐户的可用性;然而、该限制刚刚解除。 您能否检查一下是否可以看到库存?

    对于给您带来的不便、我深表歉意。 这不是正常的设备发布过程、但由于这是高级发布、因此设置了一些限制以保持库存稳定。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    啊、好的、我现在和测试只订购了五块。 非常感谢您和 TI 为您提供的所有帮助。 如果我有任何问题、我会联系他们。

    再次感谢、

    埃里克·诺顿