This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:输入引脚悬空时 OPA145输入和输出端的随机电压

Guru**** 2924280 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145, TMUX6208, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299024/opa145-random-voltage-at-the-input-and-output-of-opa145-when-input-pin-is-floating

器件型号:OPA145
主题中讨论的其他器件: TMUX6208OPA140

您好!

我们的电路由 OPAMP (OPA145)和 AMUX (TMUX6208)组成。 OPAMP 的输入连接到主板测试点。 当主板没有电压时、我们将在 OPAMP 的输入(引脚3)和输出(引脚1)处获得一些随机电压(来自13V)。 下面是供您参考的电路。

因此、此随机电压可能会损坏主板、因为主板连接到主板的测试点。 此外、由于将相同的电压输送到 AMUX、因此即使主板上没有通过测试点的电压、我们也会在 ADC 上获得一些电压。

您能建议一些解决方案以避免这一问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于典型输入偏置电流(IB)极性可能为任一方向、因此将输入引脚(3)悬空可能会导致输入(因此输出 sinve Vout=Vin)处于 OPA140输入共模或输出电压范围内的任何位置-对于 Vs=12V 单电源、0.2V<Vout<8.5V

    为了防止随机电压、最佳解决方案是使用大电阻分压器、以便 在使输入悬空的同时使输入保持在1/2 Vs -请参阅下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的建议。 由于运算放大器的输入端连接到主板测试点、因此我将无法将任何分压器/下拉/上拉连接到该线路(根据主板的设计指南)。

    是否有任何其他运算放大器的偏置电流非常小、以便在浮动条件下输入电压非常小? 如果是、您能为该部件提供一些建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入偏置电流的幅度只会决定输入(以及输出)在其其中一个电源轨上崩溃的速度、但不会阻止其随机电压。 控制输出的唯一解决方案是采用任何可能的方法来控制输入、例如通过一个高阻值电阻器将输入连接到所需的电压电位。  如果在没有施加来自主板的输入时输出可以处于接地状态、那么您可以通过1M 电阻将输入接地、这应该不会在主板的输入恢复后影响正常运行。