This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:用于亥姆霍兹线圈的 Howland 电流泵

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298982/opa541-howland-current-pump-for-helmholtz-coil

器件型号:OPA541
主题中讨论的其他器件: OPA549

您好!

我将尝试按照 ieeexplore.ieee.org/.../8822683中的设计为亥姆霍兹线圈构建电流驱动

为了获得更高的电流、我计划使用 OPA541代替 LM657。 在该电路中使用 OPA541是否有任何潜在问题? 这里是否有更好的运算放大器可用于实现高电压(30V)和电流(>5A)? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA541是满足您的 +/-30V 高电压电源和输出电流(>5A)需求的好选择。  我知道唯一能够满足这些要求的另外一部分、就是 OPA549。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marek、我构建了电路、但发现输出与输入电压 VI 无关。

    下面是一些测量电压:

    V-= 1.3V  

    V+= 1.1V  

    Vo = 14 V

    Io = 2A

    以上几点是否表明运算放大器已损坏? 谢谢!

    此致!

    玉超.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 V-和 V+?  我希望这些不是电源电压、因为 OPA541的最低电源为20V (或+/-10V)、而 OPA549的最低电源电压为8V (或+/-4V)。 如果您需要进一步帮助、您可以看到一张价值千言万语的图片-请通过单击活动窗口下方的"插入"按钮附加电路仿真原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在将关闭该主题。  如果您需要更多帮助、请回复或启动新的 E2E 查询。